Вода и Тепло 2019

04/03/2019

WaterandHeat2019

С 19 по 22 марта с Минске пройдет 21-ая международная специализированная выставка "Вода и Тепло 2019".

Уважаемые посетители!

Приглашаем Вас на стенд компании GRUNDFOS (В10), на котором будут представлены:

  • НОВИНКА! Новое поколение насосов CR;
  • обновленная линейка насосов ALPHA;
  • обновленный насос MAGNA1.

ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ:

г. Минск, пр. Победителей, 111А, конькобежный стадион, МИНСК-АРЕНА.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

  • 19-21 марта:        10.00 - 18.00
  • 22 марта:             10.00 - 14.00

Только посетитель, прошедший предварительную электронную регистрацию, будет иметь право бесплатного посещения выставки. Не забудьте распечатать и взять с собой на выставку именной пригласительный билет, который придет на Вашу электронную почту после заполнения регистрационной формы. Это позволит сэкономить ваше время и избавит от необходимости заполнения печатных анкет.

Стоимость билета составляет:

  • При предъявлении распечатанного именного пригласительного билета – БЕСПЛАТНО.
  • Без прохождения регистрации – 5 рублей

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ для получения бесплатного пригласительного.