GRUNDFOS примет участие во II-ом Республиканском отраслевом конгрессе

14/03/2019

Congress

19 и 20 марта в Минске в рамках международной специализированной выставки «Вода и Тепло 2019» пройдет II-ой Республиканский конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в Республике Беларусь». В конгрессе примут участие представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, директора водоканалов и научно-исследовательских институтов, а также представители проектных организаций Беларуси.

Ведущий инженер по реализации проектов представительства ООО «Грундфос» в Республике Беларусь Виктор Гончарик выступит на конгрессе 20 марта в 12:00 с темой «Технологический и коммерческий учет воды. Производительность повысительных и канализационных насосных станций, системы управления, их функционал с учетом расхода и контроля водопотребления».

  • Участие в конгрессе БЕСПЛАТНОЕ после обязательной регистрации по ссылке.
  • Посещение выставки "Вода и Тепло 2019" БЕСПЛАТНОЕ только для посетителей, прошедших предварительную электронную регистрацию по ссылке. Не забудьте распечатать и взять с собой на выставку именной пригласительный билет, который придет на Вашу электронную почту после заполнения регистрационной формы.

Стоимость билета на выставку составляет:

  • При предъявлении распечатанного именного пригласительного билета – БЕСПЛАТНО.
  • Без прохождения регистрации – 5 рублей 

 

Место проведения выставки:

Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 111А, Конькобежный стадион
(Минск-Арена).

Режим работы:

  • 19 – 21 марта с 10.00 до 18.00
  • 22 марта с 10.00 до 13.00.