Часто задаваемые вопросы

1. Что такое вертикальная осевая нагрузка и как она возникает?

2. Что такое подъемная осевая сила и как она возникает?

3. Что такое гидроудар и как он возникает?

4. Что такое кавитация и как она возникает?

5. Что произойдет, если насос работает в области, расположенной справа от кривой рабочей характеристики насоса?

6. Что произойдет, если насос работает в области, расположенной слева от кривой рабочей характеристики насоса?

7. Может ли насос работать всухую?

8. Каково максимально допустимое значение температуры перекачиваемой жидкости?

9. Что такое минимальный статический уровень перекачиваемой жидкости?

10. Что такое максимально допустимое давление всасывания?

11. Можно ли обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию бытовых или промышленных насосов на открытом воздухе?

12. В некоторых областях применения насосов в быту приходится иметь дело с соленой водой, перекачиваемой из скважин и колодцев. Обладают ли вал и уплотнение вала необходимой стойкостью к действию такой воды?

13. Каково назначение трубопроводов-байпасов и как их нужно проектировать?

14. Что произойдет, если неправильно выполнить слив перекачиваемой жидкости из насоса в условиях действия отрицательной температуры?

15. Какое уплотнение вала мне нужно использовать в моем случае эксплуатации?

16. Каким образом проводится техобслуживание небольших насосов моделей UP и UPS?

17. Мой циркуляционный насос шумит (гудит и вибрирует). Это нормально?

18. На ощупь циркуляционный насос очень горячий. Что это может значить?

19. Касательно модели MAGNA фирмы Grundfos: возможно ли отрегулировать заданное значение при работе насоса в автоматическом режиме?

20. Могу ли я установить насос модели CR в горизонтальном положении?

21. Может ли насос модели SP эксплуатироваться в горизонтальном положении?

22. Можно ли проводить техобслуживание насосов модели SQ/SQE?

23. Как я могу защитить насосы модели SQ/SQE от работы всухую?

24. Моя гидросистема поддержания постоянного давления на базе насоса модели SQE продолжает работать после достижения заданного значения.

25. Как часто я должен регулировать подпор в гидробаке насоса модели MQ?

26. Для чего нужен дополнительный обратный клапан у насоса MQ?

27. Почему моя насосная станция Sololift-03 так часто отключается при подаче горячей воды (из ванной или стиральной машины)?

28. Какой размер могут иметь твердые включения, содержащиеся в сточных водах, откачиваемых канализационными насосами?

29. Почему электродвигатель моего насоса при работе перегревается?

30. Что мне нужно делать, если ток полной нагрузки при работе электродвигателя моего насоса превышает номинал?

31. Отключение пускателя электродвигателя при перегрузках последнего (или перегорание предохранителей). В чем причина неисправности?

32. Могу ли я использовать на моем насосе другие электродвигатели вместо поставляемых фирмой Grundfos?

33. По какой схеме подключаются электродвигатели MG (MMG) фирмы Grundfos к источнику напряжения питания: "звезда" или "треугольник"?

34. Как я могу использовать встроенную в электродвигатели фирмы Grundfos тепловую защиту?

35. Какое значение уставки для внешней тепловой защиты необходимо ввести для электродвигателя фирмы Grundfos?

36. Что произойдет в случае падения напряжения ( более 10% ниже стандартного напряжения)?

37. Что произойдет в случае перенапряжения (выше стандартного напряжения на 6%)?

38. Встроенный в насос SQE электронный блок управления подает команду на отключение насоса при возникновении неполадок в насосе или в скважине. Остановится ли насос при попадании влаги внутрь блока управления?

39. Возможно ли проведение испытания изоляции на пробой для электродвигателя насосов модели SQ/SQE?

40. Возможно ли проведение испытания сопротивления обмоток электродвигателя насосов модели SQ/SQE (в омах)?

41. Можно ли использовать насос модели SQ вместе с генератором?

42. Как будет реагировать насос модели SQ/SQE на изменения напряжения?

43. Существует ли для SQ максимальное число повторных пусков, прежде чем функцию повторного запуска нужно будет сбросить вручную?

44. По каким признакам в работе циркуляционного насоса можно установить, что вышел из строя только конденсатор? Можно ли заменить его?

45. Поставляет ли фирма Grundfos модуль тепловой защиты для насосов UPS Series 200?

46. Мне действительно необходимо использовать встроенную тепловую защиту для моего насоса UPS Series 200?

47. Что такое степень защиты IP?

48. Могу ли я эксплуатировать насос с приводом, оснащенным частотным регулированием (VFD)?

49. Какова минимальная частота вращения электродвигателя при эксплуатации с преобразователем частоты?

50. Я попытался отрегулировать насос с помощью прибора R100, но появилось сообщение "Неизвестная модель насоса".

51. Какая разница между двухпроводным и трехпроводным погружным насосом?

52. Где я могу найти руководство по монтажу и эксплуатации?

53. Где я могу найти информацию по обнаружению и устранению неисправностей для моего оборудования фирмы Grundfos?

54. Как я могу расшифровать данные на заводской табличке моего насоса?