Гарантийный срок насосов UPS серии 100 увеличен до 3 лет

04/09/2014

Гарантийный срок насосов UPS серии 100 увеличен до 3 лет

С 1 сентября 2014 года гарантийный срок на циркуляционные насосы GRUNDFOS UPS серии 100 составляет 3 года со дня продажи вместо двух лет, как было ранее. Продление гарантийного срока распространяется на всю линейку насосов UPS серии 100, проданных после 1 сентября 2014 года конечному потребителю.

GRUNDFOS UPS – один из самых популярных циркуляционных насосов в мире. Насосы UPS серии 100 спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Главные преимущества оборудования – долговечные керамические подшипники, нержавеющая гильза без дополнительных уплотнений, низкий уровень потребляемой электроэнергии.

«Эти насосы давно зарекомендовали себя как надёжное и эффективное оборудование, – комментирует Сергей Захаров, директор департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – В связи с чем было принято решение увеличить гарантийный срок до трёх лет».

При наступлении гарантийного случая потребители могут обращаться в любой сервисный центр ГРУНДФОС, наиболее удобный по территориальному расположению, независимо от того, где покупалось оборудование.