GRUNDFOS обновил модельный ряд насосов TPE(D)

11/06/2015

GRUNDFOS обновил модельный ряд насосов TPE(D)

1 июня 2015 г. компания GRUNDOFS представила российскому рынку одноступенчатые центробежные ин-лайн насосы TPE2(D) и TPE3(D) мощностью до 2,2 кВт, оснащенные электродвигателями, превышающими европейский класс энергоэффективности IE4 . Новые модели заменят аналогичные, но менее энергоэффективные и функциональные модели TPE(D) серии 1000 и 2000 соответствующей мощности.

Дополнительно обновлённый модельный ряд насосов обладает следующими преимуществами:

  • Встроенный датчик температуры/перепада давления (модели ТРЕ3(D));
  • Оптимизированная гидравлическая часть;
  • Современные электродвигатели MGE на постоянных магнитах;
  • Интеллектуальная система управления с функциями AUTOAdapt и FLOWAdapt, которые позволяют насосам автоматически подстраиваться под текущие потребности системы и постоянно контролировать свои рабочие параметры;
  • Исполнения из чугуна и нержавеющей стали для различных условий эксплуатации;
  • Широкие возможности диспетчеризации и управления.

Новое оборудование уже доступно к заказу. Старые насосы моделей TPE(D) серии 1000 и 2000 мощностью до 2,2 кВт доступны к заказу до 7 августа 2015 года.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati