GRUNDFOS презентовал насосные группы HEATMIX

19/09/2017

GRUNDFOS презентовал насосные группы HEATMIX

14 сентября 2017 года на площадке «Зарница Клаб» состоялась презентация нового продукта компании GRUNDFOS – насосной группы HEATMIX. Это модульное решение предназначено для подачи теплоносителя из котла в контуры в системах принудительного отопления частных домов. Новая разработка включает все необходимые элементы: циркуляционный насос, запорно-регулирующую арматуру, датчики температур, обратный клапан, кожух и пр. Благодаря комплексному оборудованию существенно сокращается время на установку и обслуживание системы, а также количество монтажных неточностей. На новинку также распространяется действие уникальной сервисной программы «Сервис-24».

В рамках презентации Екатерина Чубарова, инженер Департамента бытового оборудования, GRUNDFOS, Россия, рассказала, что концепция новинки возникла после общения с заказчиками, которые хотели получить возможность приобретать не просто насосы, а комплексные решения, сразу готовые к установке. 

Мнение клиентов подтвердили и собственные исследования компании. Специалисты GRUNDFOS часто сталкивались с некорректным монтажом систем отопления. Для решения проблемы, а также удовлетворения спроса компания расширила зону ответственности и теперь предлагает рынку не единичные циркуляционные модели, а комплексное решение – насосную группу HEATMIX. Это готовый заводской узел, который устанавливается в системе отопления, обеспечивая быстрый монтаж, компактную и эстетичную обвязку котельной, а также гарантируя клиентам надёжную и комфортную работу сетей.

Доступно два варианта комплектации HEATMIX – с прямым контуром и с трёхходовым смесительным клапаном. В первом случае предусмотрена подача теплоносителя к потребителям напрямую, без охлаждения, с температурой источника тепла. Такое решение чаще всего используется для контуров радиаторного отопления и загрузки бака горячего водоснабжения. Вариант с трёхходовым клапаном предполагает наличие подмеса из обратки в подачу и предназначен для использования в контурах с регулированием температуры, таких как погодозависимое радиаторное отопление, системы тёплого пола и пр.

Модульное решение от GRUNDFOS комплектуется стандартными нерегулируемыми трёхскоростными циркуляционными насосами UPS серии 100 или умными моделями ALPHA 2L и ALPHA 2 в типоразмерах с напором 4, 6 и 8 м (ALPHA 2L – 6 и 8 м). Насосы UPS подходят для простых систем отопления, в которых не делается упор на экономичность и нет необходимости в интеллектуальных функциях ночного режима, автоматической подстройки потока и т.п. Оборудование ALPHA2 и ALPHA 2L предназначено для больших многоэтажных коттеджей и таунхаусов, где важны сбережение ресурсов и автоматизация сетей. Напомним, что данные модели признаны самыми энергоэффективными в своём классе , а имеющаяся заводская функция AUTOAdapt анализирует текущие потребности в системе отопления и находит оптимальные рабочие параметры оборудования. 

В HEATMIX предусмотрены шаровые краны, позволяющие отсоединять циркуляционное оборудование для проведения сервисных работ, на линиях подачи и обратки установлены термометры и температурные датчики для измерения параметров теплоносителя, также в комплектацию входит защитный обратный клапан. Сверху готовый узел закрывается специальным кожухом, который помогает сохранить температуру в сети. 

Дополнительно к системам HEATMIX предлагается двух- или трёхконтурный коллектор для единовременного присоединения нескольких насосных групп и контуров, например, радиаторов, бойлера и тёплых полов. При этом коллектор может быть как стандартный, так и со встроенным гидроразделителем. Стандартный распределительный коллектор можно дополнительно укомплектовать внешним гидроразделителем. Также в разработке от GRUNDFOS есть возможность присоединить байпасный клапан, необходимый для снижения нагрузки на оборудование в системах с нерегулируемыми насосами. Температура теплоносителя в насосных группах с трехходовым клапаном может регулироваться с помощью сервоприводов. GRUNDFOS предлагает два типа сервоприводов – с автономным и внешним управлением.

«Мы хотим, чтобы выпускаемое оборудование GRUNDFOS было максимально надёжным, энергоэффективным и удобным в использовании. Именно поэтому столь большое внимание уделяется обратной связи с рынком, изучению отзывов покупателей, посещению объектов, на которых установлены насосы нашего производства», – комментирует Екатерина Чубарова, инженер Департамента бытового оборудования, «ГРУНДФОС».

Насосные группы HEATMIX производятся в Великобритании, городе Сандерленде. Именно он обеспечил насосами системы кондиционирования спортивных и жилых строений, возведенных для Олимпиады-2012. Также каждая единица оборудования HEATMIX отрисовывается на заводе-изготовителе. Все компоненты максимально подходят друг к другу по характеристикам и размерам. В узлах HEATMIX предусмотрено минимальное количество соединений, а также заводская опрессовка, что исключает риск протечки. 

Рекомендованные розничные цены на насосные группы GRUNDFOS HEATMIX в зависимости от комплектации находятся в диапазоне от 14200 руб. до 27700 руб., а на распределительные коллектора - от 12800 руб. (при курсе 1 EUR = 70 RUB). 

Одним из ключевых преимуществ новинки для конечного потребителя стала услуга компании GRUNDFOS – «Сервис-24». Напомним, что после того как клиент оставляет заявку на ремонт оборудования, в течение суток к нему приезжает специалист для устранения неполадки или, если провести ремонт на месте невозможно, замены оборудования. В зависимости от комплектации на насосные группы HEATMIX действует 3 года гарантии (для моделей, укомплектованных насосами GRUNDFOS серии UPS) и 5 лет (для моделей на базе циркуляционных насосов GRUNDFOS серии ALPHA). Сейчас услуга «Сервис-24» доступна жителям более 35 городов России.


    Facebook Twitter LinkedIn