GRUNDFOS выпустил первый "контейнер управления"

06/08/2013

шкаф управления Dedicated Controls

В июле 2013 года на российском заводе "Грундфос Истра" впервые был выпущен шкаф управления Dedicated Controls в контейнерном (уличном) исполнении

Оборудование будет использоваться в системе ливневой канализации горнолыжного курорта Псехако, одного из объектов Олимпийских Игр в Сочи 2014.

Контейнер выполнен из негорючего теплоизоляционного нержавеющего материала, выдерживающего температуру от -50° до +50°С. Помимо шкафа управления, он укомплектован резервным и основным освещением, автоматической приточно-вытяжной вентиляцией и конвекторным обогревом с системой климат-контроля. Готовый продукт выполняет автоматическую работу без участия персонала, снабжен системой порошкового пожаротушения и охранно-пожарной сигнализацией.

"Теперь мы можем выпускать большие, мощные шкафы, включая комплектации со встроенными преобразователями частоты, в уличном исполнении. При этом, в габаритах мы практически не ограничены, – рассказывает Михаил Борисов, руководитель сегмента "Системы автоматизации и управления". - Сейчас уже поступают новые заказы на данную продукцию, поэтому мы планируем поставить выпуск таких контейнеров на поток, а также использовать их для размещения элементов систем дезинфекции, либо в виде павильона для КНС".

Шкаф управления Dedicated Controls в контейнерном (уличном) исполнении
Шкаф управления Dedicated Controls в контейнерном (уличном) исполнении