Новая автоматическая установка повышения давления CMBE от GRUNDFOS

13/04/2015

Новая автоматическая установка повышения давления CMBE от GRUNDFOS

Компания «ГРУНДФОС» начала поставлять в Россию автоматическую насосную установку для водоснабжения CMBE. Новинка обладает встроенным преобразователем частоты, который позволяет поддерживать постоянное давление в точках водозабора.

«Уникальность установки в том, что при изменении уровня потребления воды датчик давления подаёт сигнал на преобразователь, который, в свою очередь, корректирует частоту вращения электродвигателя. Поэтому, сколько бы ни было в здании открыто одновременно кранов, в каждом из них будет идти вода под одинаковым давлением около 3 атмосфер», – комментирует Екатерина Семёнова, инженер по продажам компании «Грундфос».

Комплектная установка CMBE оснащена насосами CME, электродвигателем MGE со встроенным преобразователем частоты, мембранным напорным баком (объемом 2 литра), датчиком давления, манометром и обратным клапаном. Двигатель MGE имеет встроенную теплозащиту от постоянной перегрузки и относится к высшему классу энергоэффективности IE4. Все части CME, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали, поэтому к основным характеристикам насоса можно отнести надёжность и долгий срок службы.

Насосная установка CMBE не является самовсасывающей. Она предназначена для уже существующих систем, чтобы обеспечивать постоянное водоснабжение в домах и небольших коммерческих зданиях с различным уровнем потребления. Подключение оборудования предусмотрено как к центральной водопроводной сети напрямую, так и через буферный резервуар.

«CMBE является одной из самых тихих установок водоснабжения: её рабочий уровень шума не превышает 55 дБ. Благодаря своей компактности оборудование не требует много места, – продолжает Екатерина Семёнова («Грундфос»). – Кроме того, CMBE готова к работе сразу же после установки и подключения к сети электропитания».

Также установка CMBE очень проста в эксплуатации: если появится необходимость поменять настройки, то давление в системе можно корректировать вручную нажатием одной кнопки на панели управления или использовать беспроводное устройство Grundfos GO.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati